This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADs1292r:(AVDD - AVSS)/ 2至RLD作为缓冲器弱且不稳定?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/604716/ads1292r-avdd---avss-2-through-rld-as-a-buffer-weak-and-unstable

部件号:ADS1292R

尊敬的TI专家:

我们正在使用ads1292r:CH2正常ECG和CH1 RESP in,两者均为交流耦合。  我们正在使用通过RLD缓冲器的RLD缓冲(AVDD-AVSS)/2来设置直流偏置,并通过外部单位增益运算放大器缓冲配置进行屏蔽。  RESP激励如数据表中所提供,每个输出上的串联电阻> 100kohms,以设置相对2.4Vref的多少恒定电流, 除数据表中的原理图外,带有DEMOD的CH1上的输入在每个输入处都有100kohms的串联保护,以防止偶尔暴露于10V的短脉冲。 因此,通过输入保护二极管进入AVDD或AVSS的最大电流< 100 uA,然后夹紧在电极上。

通过此设置,我们在常量(AVDD-AVSS)/2处的RLD输出存在问题,此参考信号在10V的前缘被接地,甚至在100K之间,如果在此期间断开CH1输入,则问题已消除。  我不明白为什么会发生这种情况。  您能否就这一问题提供您的想法和意见? 未使用RDD参考输入,并使用1uF去耦合盖与AVDD连接。

谢谢大家,请开悟。

吉拉菲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Giraffey,

    我很难看到您的设置。 您是否介意提供您的示意图这一部分的快照? 如果您不想公开发布,我可以通过电子邮件与您联系。

    另外,也许我不能正确理解。 如何以及为什么向输入应用-10 V信号?

    此致,
    Brian Pisani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    是的,让我们切换到电子邮件。

    谢谢