This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:将LMT85连接为冷接点传感器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMT85, ADS1248, LMT70, ADS1220, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/602962/ads1248-interfacing-the-lmt85-as-a-cold-junction-sensor

部件号:ADS1248
主题中讨论的其他部件:LMT85,, LMT70ADS1220ADS124S08

ADS1248设计使用LMT85作为热电偶测量的冷接点感应。  ADS1248提供单极。  为了符合ADS1248测量要求,信号必须在AVSS (AVSS + 0.1 )之上100 mV。  因此,根据本论坛的这一读数和其他读数,单端测量不适合此ADC系统。  因此,基本上将LMT85的接地提升200毫伏左右,并在LMT85的输出电压和提升的接地之间做出差分,这是否可以接受?  (基本上,使用内部偏置提起热电偶时所做的事情会导致中端电源,而不是中端电源。

如果这是一种有效的方法,使用带有运算放大器缓冲器的分压器来设置200 mV是否是一种好方法?  PGA将被设置为1。  所有测量都应采用比率计。

作为曲线球,TI应用报告SNAA267 (2015年4月)显示了与ADS1220相连接的LMT70,图13,第10页。  查看ADS1220数据实际上需要AVSS + 0.2 V。 但是,除非我在该应用说明或数据表中没有看到其他神奇的东西,否则该电路如何不符合要求?  我将继续说明LMT85是针对AVSS进行测量的,这是单端测量和单极供给的一部分。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托尼

    只需通读LMT85数据表,您就可以按您所述的方式操作,并使用分压器。 如果您使用1/2的分压器,则在最高温度下,来自LMT85的输出电压将为300mV,因此ADS1248的负输入将为其最低150mV。 这将使输入保持在PGA的范围内,增益为1。 下面是一张图表。

    可能有一定数量的CMRR,但这不会对测量产生太大影响。 我看到的另一个问题是LMT85的输出驱动器相当小(只有大约50uA)。 这意味着您需要大电阻器,ADC的输入电流可能会成为一个因素。

    另一种执行液位移的方法是将二极管置于LMT85下方。 这将使电压升至高于地面的二极管,而不必制作分压器,也不必担心电阻器的负载。

    如果您决定选择这条路线,我会获得一个LMT85并进行测试,以确保其正常工作。 我从未使用过LMT85 (我更熟悉ADC)。 也许值得在温度感应论坛上张贴,看看是否有人以前做过这件事。

    对于SNAA267中的LMT70,您可以正确地确定ADS1220要求输入保持在正负电源的200mV以内。 但是,这只是在PGA运行时。 与ADS1248不同,ADS1220允许用户绕过PGA直接使用ADC进行测量。 在PGA旁路的情况下,输入范围从低于地面0.1V (使用单极电源)到AVDD+0.1V。 此外,即使绕过PGA,ADC仍可进行增益为1,2和4的测量(通过输入和参考缩放)。

    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Joseph。 二极管可能是一个很好的固定点。 很容易尝试。 此外,感谢对ADS1220旁路功能的说明。 这些信息将在我的脑海中发出嘎嘎声,供将来参考。

    托尼·梅罗拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tony:

    LMT85的输出电压似乎在其指定的温度范围内>= 300mV。
    然后,更容易的实现是在LMT85输出和ADS1248的VREFOUT之间进行延迟测量。 意味着将一个模拟输入连接到LMT85输出,将一个模拟输入连接到VREFOUT。 这样您就可以满足PGA的输入电压要求。 但是,内部电压基准的准确度可能会略微降低温度测量的准确度。

    BTW:在下一代ADS1248 ADS124S08中,我们确实实施了PGA旁路选项,就像在ADS1220中一样,从而可以使用单极电源进行单端测量。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Joachim。 我应该仔细研究一下ADS1220方框图。 在您发布后执行此操作。 它将保存在我的记忆库中。
    感谢您的建议。 同样,ADS124S08在某些方面也是一种出色的替代方案。 这是一个整洁的部分。

    此致,

    托尼