This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:ADS42LB69 SYNCIN连接

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/604819/ads42lb69-ads42lb69-syncin-connection

部件号:ADS42LB69

您好,

   我们需要以下方面的帮助:

1) SYNCIN引脚的用途是什么?

2)我们已将其连接到FPGA,但可能不会使用它。 在这种情况下,我们应该怎么做? 数据表建议键入P引脚至AVDD,N引脚至GND。 但在我们的案例中,针脚已连接到FPGA。  

AVDD为1.8V,但SYNCIN引脚所连接的组的IO电压为2.5V (因此我们无法将它们分配为单端)。  

感谢您抽出宝贵时间帮助我们,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SM,

    我正在与设计团队就此进行核实。 是否可以为SYNCP添加接地连接,为SYNCN添加外部上拉至AVDD,并三态处理两个FPGA引脚,为这些引脚提供支持?

    此致,

    Jim