This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01EVM:捕获足够的数据以执行FFT

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/604478/ads127l01evm-capture-enough-data-to-perform-fft

部件号:ADS127L01EVM

您好,正在尝试让DAC Evaluation软件捕获和导出足够的数据,以便在上执行FFT。

目前我似乎只能得到它来采集64k样本!?

对于500kSPS ADC,它会使其完全无用

我错过了什么吗? 有没有方法通过USB接口执行此操作? 或者,我是否必须侵入直接接口并在FPGA中生成一些HDL来执行此操作...这将耗费测试时间。

希望在实际进入PCB之前对某些前端和该设备进行一些分析。

此致

  Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    感谢您的帖子!

    由于EVM平台上的TIVA微控制器,我们的积分限制为64k。 在500kSPS时,这仍将为您提供7.8125 Hz的频率分辨率。 但是,由于我们不能支持EVM的一致性采样,因此我们预计任何信号泄漏都将大于频率分辨率,因此我们认为获取更多积分不会带来任何好处。

    您想要获得超过64k积分的原因是什么? 您仍然可以通过连线进入EVM,并使用外部处理器收集更多数据。 板载TIVA微控制器可使用JP1在断电状态下保持。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan

      是的,我的实际要求是在制作完整板之前,使用此ADC实际测试传感器设置。
    希望记录一些更长的时间序列以进行分析。
    我们还非常关注直流稳定性/噪声,因此需要更多数据来查看较低的频率。 高频率没有问题,一切看起来都很平坦...

    详细阅读sbau261b.pdf的4.3 4部分后,我现在看到了一个带有显示collect命令0到6.4万...叹气的表。
    我以为我可以在调查阶段走一段捷径。

    我只需钻一些东西就能与我们的现有平台绑定。

    此致
      Richard