This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1194:WCT2重置值

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/604384/ads1194-wct2-reset-value

部件号:ADS1194

您好,团队成员;

您能告诉我什么是WCT2的重置值吗?

在数据表第39页上。 表10显示了WCT2重置值="00",但是

第50页 解释为"0x14"(默认值)。  

哪一项是正确的?

Macs -日本CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mac,您好!

    表10是错误的。 默认值为0x14。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian San

    感谢您的快速回复。

    Mac