This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:连接到DAC3282

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3282, DAC3282EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/600539/tsw1400evm-connection-to-dac3282

部件号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他部件:DAC3282DAC3282EVM

您好,

我尝试使用TSW1400板评估DAC3282。  我能够从DAC3282 EVM板上读取频谱分析仪上的信号,但没有获得高速数据转换器程序将任何东西从TSW 1400输出到DAC。  当我连接到TSW1400板时,除LED 3和LED5外,所有LED都亮起。  使用示波器时,我没有发现任何数字输入进入DAC,但有噪音。  SRAM已正确就位,并且有来自计算机输入 的信号通过USB。  对如何解决这个问题有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我们的应用程序团队成员将很快与您联系。 很抱歉耽误你的时间。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍然没有运气。 你有没有弄清楚? 从我可以看出DAC3282板工作正常,但TSW1400似乎有错误。 但是,DAC3282软件具有标记为FIFO冲突的标志。 如果您能提供帮助,请告诉我。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    很抱歉回复太晚。 我  今天刚刚收到DAC3282EVM。 我今天会研究这个问题。

    此致,

    Neeraj Gill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚更换了DDR2 - SODIMM,仍然出现相同的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚更换了整个TSW1400,但仍然出现错误。 TSW1400是否甚至与DAC3282兼容? TSW1400主板也可以在Windows 7上运行(这是我当前运行的操作系统),因为我在文档中注意到的最新操作系统是Windows XP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    很抱歉回复太晚。 是TSW1400与DAC3282兼容。 是的,Windows 7也支持TSW1400。 您能告诉我您遇到了什么问题吗?

    此致,

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述,即使在高速数据转换器Pro上发送模式时,TSW1400也不会从J4 DAC接口输出任何内容。  USER_LED5也应处于打开状态,但它处于关闭状态。  数据表显示,当指示灯亮起时,它“表示DDR内存初始化已完成,接口已准备就绪,可以使用。”  另外,当我使用DAC3282 EVM软件控制程序时,会在FIFO冲突时设置报警。  我在多台计算机(包括Windows XP和Windows 7)上试用过此功能,甚至还购买了第二块主板来验证硬件没有问题。  DAC3282将向频谱分析仪输出载波信号,但TSW1400没有任何数据进入DAC3282EVM板(使用示波器时,我发现了相同的结果)。  我运行过4.7 和4.5 版的高速数据转换器专业版,但都没有成功。  我甚至让其他人阅读手册并运行程序,以确保我不会错过任何内容。  主板上的所有电压测试点都工作正常(包括DDR的电压)。  我使用了高速数据转换器Pro下"Test Files"文件夹中的多个不同的测试模式文件。  这些似乎都不能解决"我看到的问题"。  请告诉我我我错过了什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道导致FIFO冲突警报或DDR内存未初始化的常见原因?

    我们希望测试此评估板,以便将来的产品系列中可以使用DAC3282。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    很抱歉回复太晚。 我认为问题在于TSW1400和DAC3282EVM同时连接到PC。 我已附上显示完整设置过程的PPT。

    此致,

    Neeraje2e.ti.com/.../1817.DAC3282_5F00_LO_5F00_2p4G.pptx</s>3282

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经测试了您的示例,结果仍然相同。 我只能看到载波信号。  我附上了一个电源插座,向您展示我的流程和结果。  

    Thankse2e.ti.com/.../DAC3282-Setup-_2800_Issues_2900_.pptx</s>2800 2900