This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:无噪声位

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/604068/ads1278-noise-free-bits

部件号:ADS1278

大家好,

我们正在广泛使用此IC,但我们在使用ENOB时遇到了一些问题。 根据ADC1278,24位设计中可获得多少个无噪音位?  

提前感谢。  

请注意,  

Mahesh Hegde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mahesh,

    感谢您的帖子!

    无噪音位可计算为log2(2*VREF / VN_pp)。 在高分辨率模式下,5.5uVrms (36.3uVpp)相当于具有2.5V参考电压的17.1 无噪声位。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便提一下,请查看我们的Excel计算器工具,了解ADS1x7x系列 Δ-Σ ADC!

    ADS1x7x Excel计算器工具:


    此致,

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:

    我了解在ADS1278中,17.5 位可以获得,因为ENOB和REST将被反射为噪声。

    但是,我们在模拟电子产品中进行了修改,17.5 位也是最大值。

    我的理解是否正确?  

    此致,

    Mahesh Hegde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mahesh,

    要明确一点- 17.1 是无噪音分辨率,而不是ENOB。 根据官方规定,ENOB是从动态范围(DR - ENOB/ENOB 1.76)中计算6.02 得出的。 但是,很多人在谈论有效解决方案时也使用了“ENOB”一词。 ADS1278中有效分辨率的计算与无噪音分辨率相同,但将“VN_pp”替换为“VN_rms”:

    有效分辨率= log2 (2*VREF / VN_rms)= 19.79 位。

    我不完全理解您的上一条评论-请您进一步解释一下吗?

    此致,