This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:数据转换算法

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/604416/ads124s08-algorithm-for-data-conversions

部件号:ADS124S08

您好,

我们最近将 ADS124S08与sensortag集成,以执行高精度数据转换。 是否有任何示例算法允许我们对所有ADC信道执行数据转换? 我是第一次来这里:)

最佳,

毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,MM,

    ADS124S08数据表在‘伪代码示例’部分显示了如何执行测量的伪示例代码。 这将使您大致了解程序流的外观。

    为了测量所有信道上的信号,您需要执行以下操作(假设您处于连续转换模式):
    ...
    使用RDATA命令读取转换结果
    使用WREG命令更改通道配置(MUXP[3]和MUX[3:0]位)
    等待转换完成
    使用RDATA命令读取转换结果
    使用WREG命令更改通道配置(MUXP[3]和MUX[3:0]位)
    等待转换完成
    使用RDATA命令读取转换结果
    等等

    您还可以在此处找到示例代码:

    此致,