This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:通过断电AVdd降低功耗?

Guru**** 2547320 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/604236/ads1220-reducing-power-by-power-down-avdd

部件号:ADS1220

 

我们目前正在将其用作每伏5伏电池供电设备的基础,我们发现无法将设备置于低功耗模式。

为了减少空闲电流,我们正在关闭连接至AVDD的5V转换器,但将3.3V保持连接至DVDD。

这样做似乎会使设备进入奇怪的状态,我们可以这样做还是必须关闭整个设备。

如果我们确实关闭了设备电源,我们必须在输入通道上添加缓冲区,以阻止它们重新为设备供电。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,


    通常情况下,我只建议向ADS1220发出powerdown命令。 这将使两个电源组合的典型模拟和数字电源电流低于1uA (最大值为8uA组合-但您可以在数据表中查找每个电源的电流消耗)。

    是否由于命令不起作用而无法将设备置于断电模式? 如果是这种情况,我需要有关您的SPI通信的更多信息。 DIN,DOUT,SCLK和/CS的示波器或逻辑分析仪输出肯定会有所帮助。

    您描述的关闭AVDD电源的方式,但将DVDD保持在3.3V可以正常工作,但您已经发现模拟输入本身仍可能会消耗电源,从而使设备保持打开状态。 缓冲器可能会有所帮助,但如果您想要降低电流,您仍需要将其断电。

    再次,我肯定会建议使用powerdown命令。 这是降低电流的最简单方法。 如果您需要更多信息,或者我没有完全回答您的问题,请随时回复。


    吴若瑟