This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6442:可将什么范围的电容添加到引脚5 (CAP)?

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/604271/ads6442-what-range-of-capacitances-can-be-added-to-pin-5-cap

部件号:ADS6442

我在 TI的ADC ADS6442_RGC_64中设计了当前正在制造的原型。

根据TI的规范 ,我在 引脚5 (盖)上使用2nF电容器。

我选择了2nF/50Vdc,10 % ,0402,X7R。 布局已完成,PWB已排序。 问题是这种电容器非常不寻常,很难购买,所以我想更换它。 我们已经可以在生产现场访问以下0402电容器 ,并且想知道这些电容器中是否有任何一个能够正常工作

  1. 1uF/X54R,25V,10 % ,0402

  2. 1.2nF,5 % ,50V直流,NPO,0402

  3. 0.1uF,10 % ,25V,X7R,0402

 

请 尽快告诉我,以便 我可以制作这些原型ASSY?

请注意 ,我有引脚6 (重置)通过2K电阻器连接到接地,因为我们有串行通信模式,该模式将通过软件重置。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    数据表中对该引脚没有太多的说明,但从数据表第2页的结构图中,我可以看到该引脚直接进入器件的锁相环。  这表明此引脚用于PLL的环路滤波电容器。    此引脚上盖的值应相对接近指定的2nF。   您可以转至电容器的最接近标准值,而不必精确设置为2nF。  例如,2.2nF为标准值。    如果将此环路滤波器组件更改得过大,将会改变PLL的环路滤波器带宽,并在一定程度上改变其行为,如果滤波器盖过大,PLL可能需要更长时间才能启动到稳定的操作, 或者可能会在序列化数据输出的时钟频率方面具有更大的抖动。   通常,循环过滤器值并不重要,因此可用的1.2nF组件可能会起作用。  我没有表征数据来支持1.2nF的选择,因此我更愿意使用标准2.2nF值。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Richard的详细介绍。 因此,具有2.2nF是有意义的。