This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:ADS54J60:测试模式设置

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/604062/ads54j60-ads54j60-test-mode-setup

部件号:ADS54J60

您好,大家

       根据ADS54J60数据表,JESD204B接口的传输层提供了三种不同的测试模式。 ADS54J60
支持JESD204B接口的传输层有三种不同的测试模式。 ADS54J60
支持时钟输出,编码和PRBS (215–1)模式。 这些测试模式可通过SPI启用
写寄存器,位于JESD组的JESD数字页中。(215–1)模式。 这些测试模式可通过SPI启用
写寄存器,位于JESD银行的JESD数字页中。

       我想知道 ADS54J60可以在测试模式(时钟输出,编码和PRBS (215–1)模式)下工作的寄存器配置是什么 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户,

    在JESD数字页0x6900中,寄存器0位4用于根据JESD标准的章节5.1 .6.3 启用长传输层测试模式。 在同一页中,寄存器2位7-5允许根据标准的5.1 .6.3 节启用其他几种测试模式。

    此致,

    Jim