主题中讨论的其他部件:ADS1292, ADS1292R
您好,
对于ADS1292R-FE评估板如何根据原理图中的配置生成导联1 ECG波形,我有点困惑。 这种误解的一部分可能是对如何实际生成潜在客户缺乏了解。
原理图显示了以下电极进入信道2,在电极和ADC输入之间使用51Kohm和47pF盖RC滤波器。
ELA => IN2P
ERA => IN2N
导联1 = RA-LA
因此,假设是,只要阅读Ch2,我们就应该得到所谓的"导联1 ",对吗?
其次,ADC ELA的CH1和ERA分别馈入IN1P和IN1N,尽管馈入CH1的信号具有似乎是偏置电路的信号,因为AVDD上连接了2个10M电阻器1,另一个连接到GND。
1) CH1的实际用途是什么?它是否是呼吸计算的一部分? 评估板上的10M电阻器是否用于提供偏置? 如果是,为什么不使用RLD?
2)然后ELA/ERA的CH1电极信号分别连接到IN3P和IN3N。 所以我的假设是CH1与CH3 ADC数据结合使用来提供有效的呼吸输出。
我已经阅读了ADS1292数据表, ADS1292R-FE用户手册的使用次数太多,在解释ADS1292R和ADS1292R-FE评估板如何工作以及应用于生成各种ECG相关数据的信号/输出时,似乎只有一些明显的空白。
此致,
弗兰克