This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:前端电极RC滤波器

Guru**** 2951510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/604025/ads1292r-front-end-electrode-rc-filter

部件号:ADS1292R
主题中讨论的其他部件:ADS1292

您好,

 在ADS1292R-Eval板上,有几个电极连接到RC前端滤波器,R=51k,C=47pF。

1)有人能解释此RC滤波器的用途吗?

A)它是否用作与典型电极匹配的某种阻抗?

B)它是否用于提供与ADC输入的某种阻抗匹配?

C)它是否用作前端反别名过滤器?

2)我错误地使用了51ohm R值,而不是51k R值,在该值中,我试图了解此RC的目的以及所选值的理由,以了解这会造成什么类型的问题。  即 -这是否会导致性能严重下降,严重阻抗不匹配,或者可能会导致噪声重新回到ADC读数中?

此致,

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Frank,

    1. 它主要是反锯齿的。 ADS1292是具有128 kHz调制器频率的 Δ-Σ ADC。 这意味着,对于绝大多数频谱,内部数字滤波器将删除别名,但调制器频率的整数倍数除外。 抗锯齿滤波器应能对闪存模块周围的信号进行适当的衰减。 但是,您不希望将截止频率置于太窄的带宽内,以满足CMRR的需要。 RC滤波器中电阻器的阻抗有时被选择,以帮助通过要求患者和AFE之间串联阻抗的标准。
    2. 您将看到的唯一性能下降是闪存模块周围的等分宽带噪声增加了一些噪音。 与RC组件不匹配相比,与病人连接质量差相比,电极之间的阻抗不匹配要多得多。

    此致,

    Brian