This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7854:接口模式和数据写入操作

Guru**** 2908310 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/602545/ads7854-interface-mode-and-data-write-operation

部件号:ADS7854

大家好

您是否介意询问ADS7854?

<问题1>
 接口模式 从32-CLK,双SDO模式(默认)更改为16-CLK,双SDO模式 ,更改后,帧(F+1)将为16-CLK,双SDO模式,对吗?


如果没有执行任何操作,SDO_A nad SDO_B 会将D13输出到D0?  


此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Matsumoto San

    请参阅我的答复

    1. 当您从32 CLK双SDO模式更改为16 CLK双SDO模式时,您必须将配置寄存器(CFR)位写入(CFR.B11=1,CFR.B10=0)。  在 有效帧(F)中写入CFR的数据确定帧(F+1)的设备配置

    2.当你说没有操作时,我相信你指的是CS引脚高。 当CS引脚为高电平时,SDO引脚采用三种表示方式。 请告诉我 这是否是您需要的

    如果您需要更多信息,请告诉我

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijeet San

    感谢您的回复!
    关于<Question2>,我们很抱歉想听到基本问题。
    我们想知道   的是使用16 CLK双SDO模式从SDO_A和SDO_B获取输出数据的方法。
    我们了解数据写入操作,但 无法理解"数据读取操作"。
    为了从ADC获取有效数据(ADC输出数据),我们应该通过SDI命令什么?
    (这意味着"设备配置无更改"?)

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Matsumoto San

    以下是您的用例的设备配置顺序

    1.设备通电。 32时钟双SDO模式是设备的默认模式

    2.帧1:编写CFR寄存器位(CFR.B11=1,CFR.B10=0) 以选择16 CLK双SDO模式

    3.帧2:提供16个时钟以获取SDO_A和SDO_B上的ADC数据 如果 您希望保持16CLK双SDO模式,请保持SDI引脚低电平(用于下一帧)

    我希望这能回答你的问题。 如果您需要其他信息,请告诉我

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet