This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8564:位精度

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/602556/dac8564-bit-precision

部件号:DAC8564

DAC8564包含16位精度。 我想将Arduino uno板连接到它,并且只使用12位。 是否可以对硬件进行编程,使我只使用16位精度中的12位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tobias,

    感谢您的查询。 您可以在将4个LSB发送到DAC之前对其进行屏蔽。 当4个LSB为零时,设备将仅以12位精度工作。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师