This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW54J60EVM:通道1上的输入偏移问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH3401, ADS54J60, TSW54J60EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/601251/tsw54j60evm-problem-with-input-offset-on-channel-1

部件号:TSW54J60EVM
线程中讨论的其他部件:LMH3401ADS54J60,TSW14J56EVM

摘要:我们的TSW54J60EVM最近出现了一个问题。  在通道1 (INA)上,J1 INAM存在~+1V偏移。  我们以前没有这种行为。  根据我们的初始故障排除,我们更换了LMH3401,但仍然看到相同的行为。  问题似乎出在LMH3401前端部分,因为ADS54J60在隔离时在通道1上显示良好的信号。  详情 如下。  如能提供进一步的指导,将不胜感激。

我们大约 在一年前购买了TSW54J60EVM和TSW14J56EVM,最初尝试 实施信号平均(请参阅前面的文章)。  在实施信号平均方法未成功之后,我们只需采集连续数据并离线处理长时间序列。  我们还根据用户手册删除了C200,C201和R12,并根据E2E的事先指导(不在用户手册中)删除了C202和C203,从而将通道1转换为直流耦合。  该系统在直流耦合模式下成功运行了许多个月。

过去 几个月系统未使用,而我们上周使用系统时,信道1出现问题。  我们无法在通道1上获得良好的信号/信号质量(幅度为0.05V,偏移为0.00V的函数发生器正弦波 提供  负偏移 为~-0.75V,噪声极高的信号为~ 0.14V p-p的获取信号)。  我们认为造成此问题的唯一可能原因是LMH3401,因此我们更换了该组件,但没有成功。  问题仍然存在。  之后,我们 再次沿输入链进行测量, 做了更好的记录, 接下来将对这些内容进行总结。

我们操作系统时,单面信号进入J1 INAM和J3 INBP (根据用户手册),并且J2 INAP和J4 INBM上的50欧姆端接器。  在未连接信号且J1和J3打开的情况下,我们在J1连接器上测量了0.972V,在J2-J4上测量了0.00V。  使用HSDC-Pro进行的相应捕获显示 了信道1信号~+0.97V,只有从6.4508万到6.4511万的四个二进制代码。  通过 电压表从R29 (正极)到R33 (负极)探测LMH3401差分输出,我们的读数为-1.854V。  然后,我们还向J1和J3添加了50欧姆端接器,之后J1和J2在其输入端测量0.545V,在R29-R33上测量相应的0.00V。

为了隔离ADS54J60或LHM3401是否出现故障,我们打开了C202和C203处的连接(对于直流耦合模式,这些连接短路)。  之后,HSDC-Pro软件在 通道1和2上显示几乎相同的信号, 平均值为0.00V,RMS噪声为~0.4mV。  这意味着ADS54J60工作正常, LMH3401出现故障。  类似的测量值(使用和不使用与之前相同的终结器)在J1打开时提供以下电压:J1=1.012V,J2=0.806V和R29-R33=-3.116V。

在这段时间内,通道2上的相应测量值提供了预期的0.00V输入,差速器和捕获的信号。

如果缺少任何相关信息,请告知我。  此外,请告诉我们接下来的步骤是什么。

此致,

格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg,

    您是否仍有与此EVM有关的问题? 在类似的情况下,随着时间的推移,我们遇到了助焊剂积聚问题 ,在用超声波清洗器清洗电路板后,它 解决了我们的问题。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    我们购买了第二块WS54J60EVM板以继续测试。

    原来的主板仍有相同的症状。 我们将尝试按照您的建议清洁原始主板。 由于我们目前在测试中使用新主板,我需要几天时间才能重新评估旧主板。 请原谅我的无知,但是如果不使用主板,也不修改主板(从~一年前开始),磁通量如何随着时间的推移而累积并影响电路?

    格雷格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg,

    在您的情况下,可能是腐蚀。 由于您更换了放大器,如果未正确清洁电路板,它可能会随着时间的推移开始腐蚀。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    好的,现在我理解了您的逻辑;但是,我们只是在注意到问题后才更换了放大器,而且只在发布前一两天。 更换放大器后,问题没有得到解决。 我们所做的唯一修改是更改为直流耦合,因此跳线电容器(C200,C201,C202,C203)和拆下的R12可能发生腐蚀。 我们也会研究这个问题。

    谢谢。

    格雷格