This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J20EVM:具有KCU105的HSDC Pro

Guru**** 2813835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J20EVM, DAC37J82EVM, ADS54J20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/603518/ads54j20evm-hsdc-pro-with-kcu105

部件号:ADS54J20EVM
主题中讨论的其他部件: DAC37J82EVMADS54J20

您好,

我使用的是ADS54J20EVM和DAC37J82EVM 与 KCU105接口。

请将ADS54J20_LMF_8224.ini和DAC3XJ82_LMF_82X文件发送给我。

谢谢

Jagadeesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jagadeesh,

    用于KCU105的ADS54J20 LMF 8224位于HSDC Pro 4.70 版本中。

    DAC3xJ82 LMF 82X不存在-现有为421。 这需要由应用程序团队中的人员创建和验证。 我会让他们看看这种模式。