This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:SPI接口,电源

Guru**** 2930660 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, DAC8775EVM, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/601960/dac8775-spi-interface-power-supply

部件号:DAC8775
主题中讨论的其他部件:DAC8760

我对DAC8775有一些疑问

1.是否可以通过4线SPI接口(SCLK,SDIN,SDO,SYNC\)控制DAC8775的全部功能? 或 LDAC\,CLR,RESET\,ALARLAN\信号也应连接至控制器?

2.在DAC8775EVM原理图中,将IOUT_x和VOUT_x组合在一起, 并将VSENSEP_x,CCOMP_x连接到此引脚。 (请检查DAC8775EVM板示意图)。 我想单独使用VOUT_x和IOUT_x (作为单独的通道)。请告诉我 VSENSEP_x,CCOMP_x的连接以及IOUT_x和VOUT_x的保护电路

3.在DAC8775EVM原理图中,输入电源电压转换为固定12V,并提供给DAC8775 (AVDD/PVDD)芯片。 是否可以直接将28V直流连接至DAC8775 (AVDD/PVDD),而不会对功耗和性能产生太大的变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在等待响应........
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sushant:

    请查找以下信息:

      是否可以通过4线SPI接口(SCLK,SDIN,SDO,SYNC\)控制DAC8775的全部功能? 或 LDAC\,CLR,RESET\,ALARLAN\信号也应连接至控制器?

    MS:不建议让其他数字输入保持浮动(高-Z),因为这会使它们处于未知状态,从而允许任何环境噪声与引脚耦合,并可能在这些引脚状态上产生不必要的转换。

     在DAC8775EVM 原理图中,将IOUT_x和VOUT_x组合在一起, 并将VSENSEP_x,CCOMP_x连接到此引脚。 (请检查 DAC8775EVM 板示意图)。 我想单独使用VOUT_x和IOUT_x (作为单独的通道)。请告诉我 VSENSEP_x,CCOMP_x的连接以及IOUT_x和VOUT_x的保护电路

    MS:此信息与下面链接中DAC8760设计的第18页中提供的信息非常相似:

    www.ti.com/.../sbau229.pdf

     在DAC8775EVM 原理图中,输入电源电压转换为固定12V,并提供给 DAC8775 (AVDD/PVDD)芯片。 是否可以直接将28V直流连接至 DAC8775 (AVDD/PVDD),而不会对功耗和性能产生太大的变化。

    MS:非常有可能直接从28V电源为AVDD/PVDD供电。 使用集成降压/升压转换器时,该器件可使用12V至36V的单个外部电源运行。 大多数涉及器件性能与电源值的数据都可以在DAC8775数据表的第17页和第25页上看到。 此外,数据表中包含的原理图具有来自TIPD (TI Design) 215的应用电路。 数据表还显示,12V电源在效率和功率消耗方面比其他电源值产生更好的结果。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    1.在原理图中,我们将4条SPI线路连接到控制器,其它信号如下所示:
    LDAC\被拉至地电位,复位\和报警\被拉至DVDD,CLR被拉至地电位,并且还提供了DVDD供应。

    通过这种方式,我们可以控制DAC8775的全部功能?

    2.数据表中还有一点不清楚,即启用内部降压升压转换器时,PVDD和AVDD导轨上的电流消耗是多少?

    请与我分享您的联系邮件ID,以便我转发示意图。

    谢谢,顺祝商祺
    Sushant
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Sushant,

    请在下面找到您的问题的答案:

    1.将LDAC\下拉至地电位,复位\和报警\上拉至DVDD,CLR下拉至地电位,并且还提供了DVDD供应。

    MS:这对我来说是最正确的,但是,当我通过电子邮件收到PDF时,我会仔细检查您的示意图。  需要注意的一点是,在通电后,需要使用重置引脚进行硬件重置-此信息列在数据表的第5页和第39页上。  由于这是正确设备操作所必需的,因此您可能需要在复位引脚上包含一个通用I/O,该重置引脚负责切换引脚。  

    2.数据表中还有一点不清楚,即启用内部降压升压转换器时,PVDD和AVDD导轨上的电流消耗是多少?

    MS:此信息包含在数据表的第11页中,在"电源要求"下列出。  此外,还有几个图表说明了带数字输入代码的电源电流,温度,电源电压之间的关系。  这些在第18-33页的图表中列出。

    3.请与我分享您的联系邮件ID,以便我转发示意图

    MS:我最近向您发送了朋友邀请,并通过e2e消息共享了我的电子邮件地址。