您好,
此时,我很想使用SPI电阻控制器TSC2046E。
要使用此控制器,我需要一些PCB布局信息。
在应用报告SLAA560中,我发现"如果未使用,请将模拟输入引脚AUX (或AUX IN,OR IN)或V BAT连接至地电位。"
通过电容器10uF 16V将此引脚正确连接至接地?
我想使用内部TSC2046E电压基准;使用相同的电容器10uF 16V将V REF引脚正确连接至接地?
最后,如果我没有使用画笔中断输出(PENIRQ\)和繁忙输出(Buse),是否要将它们连接到接地或电源? 是否可以使用相同的电容器10uF 16V?
提前非常感谢您的关注。
此致