This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104DR是我需要帮助的部件号。 工具出于某种原因无法识别它。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/603664/txb0104dr-is-the-part-number-that-i-am-needing-help-with-the-tool-does-not-recognize-it-for-some-reason

我正在尝试查找OE下拉电阻器。  我将它连接到一个AVR处理器,每个引脚的电流为.040。   我计算出125欧姆为下拉电阻值。  OE下拉电阻器的值应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    10kΩ Ω 电阻器将使OE保持低电平,除非您在线路上有东西试图驱动其高电平。