This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:每个通道的数据速率。

Guru**** 2409930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/603383/ads124s08-data-rate-of-each-channel

部件号:ADS124S08
在“线程: ADS1258”中讨论的其他部件

您好,

我有一个非常简单的问题,我似乎找不到明确的答案。  ADS124S08数据表指定的最大数据速率为4000sps。 我想知道这是否意味着每个信道4000 sps或每个信道333 sps,因此总共将是12 x 333.33 sps = 4000 sps。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,


    ADS124S08具有单个ADC,前端具有12通道多路复用器。ADC本身的运行速率最大为4000 SPS。 您对333.3 SPS的近似计算基本上是正确的。

    我要指出,有一些间接费用,这确实会增加一些时间来改变频道和获取数据。 这将使有效数据速率降低到接近250 SPS。 另请注意,这仅适用于低延迟筛选器,而不适用于sinc3筛选器(如图72所示,它使三个样本的运行平均值为)。

    表13显示了每次转换时从ADC获取数据所需的时间。 假设您正在改变频道并进行单次转换。 您可以在第二列中找到时间。

    如果您对sinc3筛选器感兴趣,可以在表15中查找sinc3筛选器数据采集的时间。

    如果您有任何其他问题,请随时回复。



    吴若瑟


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,



    有人指出,由于有了额外的时间,所有信道可能都达到了大约200SPS。

    它来自1/(12*406us)=205 SPS。 您还需要几微秒时间来计时数据,然后使用新信道设置新的转换,因此您将达到大约200 SPS。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Joseph提供的所有详细信息。

    我必须寻找一个更快的替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,twistx77,

    您希望测量哪种类型的信号,多少信号以及您需要的数据吞吐量是多少?
    也许我们可以向您指出一个更适合您需求的ADC。 例如,您可以以ADS1258为例。

    此致,