This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3164:配置寄存器操作

Guru**** 2931200 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3164, DAC3161, DAC3174

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/603472/dac3164-config-register-operation

部件号:DAC3164
主题中讨论的其他部件: DAC3161DAC3174

Champs -有一位客户提出了一张白板,我们有几个问题-

     1.  config20寄存器允许将DAC输出设置为静态值。 我预计静态值将在DAC的两个通道上输出。 但是,我看到的行为是“sifdac”值仅在通道A上输出,通道B输出0V差分。 我不知道这是否是预期的,或者我是否配置了错误的内容。 您能否确认这是预期行为?

2.      配置3寄存器允许调整LVDS时钟和数据延迟。 根据我的‘d,DAC3164似乎只使用“atadlya”和“clkdlyb”字段。 ‘d"atadlyb"和'clkdlya'字段似乎没有任何影响。 您能否确认是否是这种情况?

 

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不希望sifdac值仅在通道A输出上可用。  我希望在两个渠道都能看到这种价值。  我会仔细检查注册图的所有不同部分的值,以确保您的设置不会出现意外情况,例如禁用了通道B的时钟,或者设置了一个通道操作的位,而另一个通道将进入休眠状态, 或者类似的东西。  

    有关延迟字段,请参见DAC3161数据表的图67。   这只是设备单通道版本的数据表,但数据表最近更新过,数据也更新过。  DAC3164数据表将以类似方式更新。  所有四个延迟字段都将被使用。  如果需要,14位总线(实际上DAC3164只有12位,但核心设计是14b DAC3174)可以拆分为两个7位总线,用于两个通道,每个通道都有自己的时钟。  因此,datadlya和datadlyb分别负责数据总线的7位。  通常这两个字段将被设置为彼此相同的延迟值。 将总线的一半延迟一倍,而将另一半延迟另一半的延迟另一半的情况是不常见的 数量。 但你可以。    还有一个clkdlyb字段会延迟数据锁定。   这将保留clkdlya (同步输入的延迟设置)。    通常,SYNC输入与数据一起锁定,因此clkdlya将被设置为与datadlyb和datadlyb相同的值。   因此,使用clkdlyb *或*延迟DATACLK,您将延迟数据和与datadlya,datadlyb和clkdlya的同步。      延迟时钟和数据不会有多大效果。

    使与同步输入相关的延迟字段变得如此混乱的是,在14位设备上,当数据被分割为两个7位总线时,每个7位总线可以有一个单独的时钟。  要获取第二个DATACLK,同步引脚将被抢去,并重新用作另一个时钟输入。  这就是为什么输入的延迟字段称为clkdlya,而不是同步或类似的内容。    但是,对于您正在查看的12位DAC3164,不允许使用拆分总线选项,并且只有混淆了  为什么同步输入延迟字段的名称 是它的名称。

    此致,

    Richard P.