This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:如何在单台计算机上使用ADC12J4000EVM GUI配置两个ADC板?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000EVM, ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/601882/adc12j4000evm-how-to-configure-two-adc-boards-using-adc12j4000evm-gui-on-a-single-computer

部件号:ADC12J4000EVM
主题中讨论的其他部件: ADC12J4000

您好,

我们有两个ADC12J4000评估板,我们希望它们同时工作。 我正在使用ADC12J4000EVM GUI来配置这些ADC板。 但是,如果两个ADC板与一台计算机相连,则该软件似乎只能检测到一个ADC板。

如果两个ADC板与两台安装了ADC12J4000EVM GUI的不同计算机连接,则配置将正常。  

有人能告诉我如何在  一台计算机上使用ADC12J4000EVM GUI配置两个ADC板吗?

谢谢你。

此致,

Tong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tong

    当前的EVM GUI工具一次只能识别单个ADC12J4000板。

    您需要连接并配置板,一次一个。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    非常感谢。

    我还发现ADC板可以通过SPI进行配置,并且可以使用一个名为Microblaze的软核处理器来编程SPI。  

    如果我通过SPI对两个ADC板进行编程,是否可以在一台计算机上配置它们?

    此致,

    Tong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tong

    您可以通过FMC连接器使用串行I/O配置ADC12J4000EVM ADC和时钟器件。

    您将需要通过拆除多个100欧姆电阻器并放置可选电阻器来重新配置电路板。

    请参阅ADC12J4000EVM原理图的第6页,了解要移除(FTDI注意到/自FTDI注意到)和添加(FMC注意/自FMC注意到)的特定电阻器。 原理图和布局信息可在以下设计包文档中找到:

    http://www.ti.com/lit/zip/slac649

    FMC连接器上的相关串行输入/输出引脚列于原理图的表2中。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    非常感谢。

    我将阅读文档。

    此致,

    Tong