This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:1K模拟输入阻抗变化

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/603228/ads5294-1k-analogue-input-impedance-variation

部件号:ADS5294

您好,

我们通过一对180欧姆+ 140欧姆电阻分频器从一对放大器驱动ADS5294的每个模拟输入。 我们看到一个增益错误,但共模电压是正点接通的。 如果ADS5294内部的1k + 1k电阻器 不完全为1k,则会解释这些症状。 数据表未指定它们的容差,您是否知道这些 电阻器的容差是多少以及它们的温度系数是多少?

谢谢!

蒂姆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,

    您看到的增益误差有多大?

    此致,
    奥卢