This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:ADS1675小数滤波器的特性

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/601234/ads1675-characteristics-of-ads1675-decimation-filter

部件号:ADS1675

我是一名正在从事一个项目的学生,我想在电路中使用ADS 1675。 但是,它要求我知道ADC的小数滤波器的确切频率响应。 我还想知道小数筛选器是否具有可编程的筛选系数。

此外,数据表中的沉降图形(图39)显示%shuing为1 -我希望它是打字错误,并且它实际上是最终值的100 %。
TIA,
Arathi Krishna S  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arathi,

    感谢您的帖子!

    您是询问有关低延迟筛选器还是宽带筛选器的问题? 任一过滤器的过滤器系数均为固定的,无法编程。 幅度与频率响应点是否足以满足您的项目需求? 一般来说,这就是我们所能提供的一切。

    此外,是的,图39的y轴上有一个错误。 我相信他们的意思是用“标准化振幅”而不是“%”。 我将在下一个数据表修订版中记录此内容。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低延迟过滤器。 数据表上图形的分辨率不够好。 更高的分辨率图形就足够了!  

    感谢您提供的信息,Ryan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Arathi,

    我与我们的设计人员进行了检查,但遗憾的是,我们没有可用的筛选图解的原始数据。 我真的很惊讶。 如果我可以在其他地方为您跟踪它们,我会告诉您。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Ryan的努力! 如果您遇到任何问题,请通知我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果是直接从设计中生成图解,而不是使用原始x-y点导出。 不幸的是,图40和41只是我们所能提供的。

    为什么您需要知道过滤器的确切响应? 对于混叠,您应主要关注图40中所示的通行带和过渡带。 抗锯齿过滤器应通过fCLK-0.576fDATA到达停止带。

    此致,