This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264EVM:LabVIEW驱动程序

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264EVM, DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/599687/ddc264evm-labview-driver

部件号:DDC264EVM
主题中讨论的其他部件: DDC264

大家好,

我正在尝试使用LabVIEW来自动化DDC264EVM,以测量电流。 我在LabVIEW驱动程序中搜索了相同的驱动程序,但找不到任何驱动程序。 请告知我们是否有任何已发布的LabVIEW驱动程序,或者您是否有任何已定义的手册来使用LabVIEW对DDC264进行通信和编程。 期待您的宝贵支持,助您向前迈进

此致

Raghul

rnair@osioptoelectronics.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Raghul:

    与DDC264EVM的交互可通过"USB_IO_for VB6.dll"实现
    此库提供数据捕获和寄存器配置等基本功能。

    此外,我们还提供了用户指南,可为您提供与DLL交互的信息。

    附加的文件包含这两个文件。
    我希望这能帮助您实现您正在尝试的LabView。

    e2e.ti.com/.../USB_5F00_IO_5F00_for_5F00_VB6.zip

    此致
    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Simon

    感谢您的支持。 我将尝试此操作,并将结果反馈给您。 如果在连接时有一些疑问,我会将其发布在这里。

    此致

    Raghul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Raghul:

    我将继续并结束这一主题。
    如果您有任何其他相关问题,请随时发布,该问题将重新开放。

    此致
    西蒙