您好,
我使用的FMC卡将DAC38J84连接到VC707。
目前,DAC采样速率为368.64 MSPS,内插值为x1。 DAC数据由FPGA以相同的速率提供。 此配置工作正常。
DAC的参考时钟为368.64。 DAC PLL设置为N=2,P=12,M=2。 因此DAC时钟为368.64MHz。 SerDes PLL参考时钟分配器为1。 所以SERDES PLL参考时钟也是368.64。
现在我想将插值增加到x2。 新的DAC PLL设置为N=2,P=6,M=4。 因此DAC时钟为737,28MHz。 SerDes PLL参考时钟分配器设置为2。因此SERDES参考时钟为368.64MHz。 FPGA端没有任何变化,因此368.64MSps数据像以前一样输入。
我无法观察DAC的任何输出。
下面列出了唯一更改的寄存器值,我可以保证没有更改其它寄存器。
0x00 : 从 0x18 到0x118 插值x2
0x32 :从0x1C0到0x340 DAC PLL M=4和P=6
0x3B :从:0x0 到0x800 SERDES参考时钟分配器=2
0x25 :从:0x2000 到0x4000 JESD_clk_div=4。
在这两种情况下,DAC和SERDES PLL均可锁定且通道无错误。 当我将DAC时钟和插值系数增加2倍时,我的预期是,第一种情况是,我应该观察到示波器上的一些信号。
问题是我错过了什么?
Thx