请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1292ECG-FE 在“线程:ADS1298”中讨论的其他部件
大家好,
我正在尝试将ADS1298与testeny 3.2 (类似于Arduino的端口)连接起来,为我的拼贴画项目构建ECG。 我能够设置与电视的连接,并且能够检测8个通道。
在获得COM端口上的数据后,我正在使用Processing 3软件绘制相同的数据。但不幸的是,我只获得两个通道。
我不确定寄存器配置。 将ADS1298设置为“正常电极”模式时寄存器的值应该是什么? 我猜是在获取内部测试信号并直接显示它。
提前感谢!
平