This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA411-Q1:调制波解析器

Guru**** 2540830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/599796/pga411-q1-modulated-wave-resolver

部件号:PGA411-Q1

你(们)好

我们的客户将考虑使用此设备。

此设备是否支持调制波形解析器?  

例如,以下是调制波解析器之一。  

http://www.extcom.co.jp/en/modulated-wave-resolver/

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koji,

    我没有通过该链接看到任何规格,所以我不确定。 PGA411可以与10kHz - 20kHz的解析器传感器配合使用,并且可以支持高达145mA的峰值电流。 我向EXTCOM索取了更多有关传感器的详细信息,所以我会在收到它们的回复时告知您。

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clancy:

    非常感谢您的支持。

    我将等待您的回答。

    此致,

    山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    调制的波形解析器的工作方式与标准解析器不同。 它使用AM调制来激发和检测。 它使用两相激励和一相输出。 出于这些原因,我认为它不适用于PGA411-Q1。

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Clancy:

    非常感谢您的支持。
    我向客户建议PGA411不支持调制波浪解析器。

    此致,
    山本浩二