This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283EVM:DAC3283EVM和放大器的LVDS DDR数据输入/输出的I/F代码;ADS4149EVM

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3283EVM, ADS4149EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/602686/dac3283evm-i-f-code-for-lvds-ddr-data-input-output-of-dac3283evm-ads4149evm

部件号:DAC3283EVM
主题中讨论的其他部件: ADS4149EVM

您好,

我正在通过FMC-ADC/DAC适配器将DAC3283EVM和ADS4149EVM与Xilinx ZC706板配合使用。

我想获取Verilog源代码,该代码是针对LVDS TX和RX的并行DDR数据格式。

请将它们发送给我吗?

电子邮件:sicho@vsitech.co.kr

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seungik,

    如果 单击  以下链接 http://www.ti.com/tool/tsw1400evm 并向下滚动到软件部分,您可以 下载  TSW1400 ADC和DAC固件Quartus项目 。

    请注意,此代码不提供任何附加支持。

    此致,

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Neeraj

    我找不到任何源代码...

    TSW1400 ADC和DAC固件Quartus项目中的文件不是源代码。

    如何使用这些文件...?

    我现在无法使用DAC3283EVM和ADS4149EVM,因为FPGA中的LVDS I/F设计尚未完成。

    如果可能,请发送有关LVDS I/F的RTL源代码(Verilog)。

    巴西