在“线程: ADS8363”中讨论的其他部件
你(们)好
我在回顾ADS8688设计时有一个问题。
我想使用ADS8688检查电流。
我想将高侧或低侧并联电阻器连接到ADS8688的Ain _#+/-引脚。
我在应用电路中发现AIN_# GND应连接到接地。
如上所述,
通过连接高压侧或低压侧分流电阻器。 是否可以进行设计?
AIN_#GND我是否可以提供+电源?
以下1号显示数据表的输入范围,2号确认AIN_#GND的输入范围。
请告诉我们AIN_# GND的允许输入电压。
是否可以仅输入- 0.1 ~ 0.1V,如下所示?
第1号