This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:希望对设计进行审核

Guru**** 2542600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/602661/ads7828-would-like-to-get-the-design-reviewed

部件号:ADS7828

您好,

我们在设计中实施了以下内容,希望对设计进行审核。

e2e.ti.com/.../2047.unnamed.rtf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam您好!

    我已查看了您的示意图,下面有一些评论/问题。

    1. 您在J410,J411,J412和CAPTOUCH上期望的输入是什么? 可能需要输入驱动程序。 如果您提供了预期的输入频率和振幅,我将能够模拟ADC输入处的稳定。 (有关SAR ADC输入驱动程序设计的更多信息: www.ti.com/tipladc)

    2. SDA和SCL线路需要上拉电阻器(在数据表中建议为2kOhm电阻器)。 本原理图的微控制器侧是否有上拉电阻器?

    示意图的其余部分正确。

     

    谢谢!

    Reed Kaczmarek