This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC081S021:CS未降低

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC081S021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/602708/adc081s021-cs-not-going-low

部件号:ADC081S021

您好,

我正在通过 100 PZ的MIBSPI3将TMS570LS014与ADC081S021连接。 主控制器在开始时发送CS LOW。 但是我没有看到CS降低,CLK存在。

所有设置似乎都正确。 这里有什么需要特别注意的吗?  

谢谢

 Vani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瓦尼
    ADC081S021用作从SPI设备。 它需要一个主SPI控制器来驱动芯片选择CS并生成时钟。 因此CS应由MCU TMC570生成和控制。 请检查TMC570 SPI设置。 如有可能,请上传ADC081S021连接至MCU的示意图。
    谢谢!
    Vishy