This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:从TSW14J56EVM到DAC38J84EVM的数据传输中出现错误

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84EVM, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/601762/tsw14j56evm-error-in-data-transfer-from-tsw14j56evm-to-dac38j84evm

部件号:TSW14J56EVM
主题中讨论的其他部件:DAC38J84EVMDAC38J84

大家好,

我分配的一个帐户购买了2个TSW14J56EVM,其中一个与DAC38J84EVM完美配合,而另一个则有一些问题:

1. HSDC-PRO识别TSW14J56 (初始化后弹出一个带有序列号的弹出窗口)。

2.可以加载与DAC38J84相关的固件

3.可以在HSDCPRO中生成波形

4.当波段必须转换到DAC EVM时,将出现以下弹出窗口:

从文件写入DDR

bulate_transfer_out失败

批量传输输出失败

此外,在TSW14J56EVM上,LED D6和D7都处于打开状态(一旦完成DDR初始化,应将其关闭)

由于DAC38J84EVM与其它TSW14J56EVM兼容,捕获板是否有损坏的可能性? 是否有任何建议?

谢谢!

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Domenico,

    此测试是否在同一台PC和同一USB端口上执行?  有时会出现PC/USB问题,如果可能,我想将其隔离到TSW14J56。

    您是否还可以将不工作的TSW14J56的序列号发送给我?  它应该是主板选择弹出窗口XXXXXX-TSW14J56revD的一部分

    肯尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    我的主板上有SN (标签) T815S9WS。 客户在不同的PC和笔记本电脑上测试了主板,结果相同。
    我不知道是否有帮助,但包装盒中的USB 3电缆已损坏。 客户使用了良好捕获板盒中的一个。
    此致,
    Domenico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Domenico,

    您能否确认不工作的主板上的LED状态?  在J56上加载固件后,LED应如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

    不工作的铅锤上有以下LED:D3,D6,D7。

    此致,

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OK (正常)-内存未通过校准。 您可以让客户提交退货吗? 我们曾有过几次内存通过FAB站点的基准测试但部署失败的罕见情况。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:
    EVM是通过经销商购买的,因此我将要求客户与分销商一起开始此过程。
    感谢您的支持。
    此致,
    Domenico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

    保管人通过目录经销商购买了捕获包,该经销商要求提供“通信字符串以验证TI批准退回/更换套件”。

    您知道谁可以为客户提供此代码吗?

    此致,

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Domenico

    我认为您的批准正确吗?

    肯尼亚