This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82EVM:CPLD可配置并回滚?

Guru**** 2506295 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/601656/dac38j82evm-cpld-can-be-configurable-and-roll-back

部件号:DAC38J82EVM

您好,

它是否能够在DAC38J82EVM上配置或编程CPLD (U1/5M80ZT100)?

 

如果可以配置,我们将尝试通过SPI间隔设置NCO重置序列。

 

由于 初始化,CPLD可以配置并披露默认设置二进制文件?

 

此致,

 

KYT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KYT,

    可以根据系统要求修改CPLD RTL代码,并将新固件重新编程/刷新到CPLD。 您需要Altera Byte Blaster或USB Blaster以及Altera CPLD编程器工具来执行此操作。 Altera CPLD编程器应免费在线提供。

    有关原始CPLD源代码,请参阅以下链接。 请注意,我们不能进一步支持您修改CPLD代码。 固件的所有进一步编程均由您自行承担风险,TI对EVM的潜在损坏概不负责

    e2e.ti.com/.../189.0999万 CPLD #189.0999万

    您应该能够对默认SPI寄存器映射进行编程,从而相应地对DAC和LMK时钟芯片的SPI总线进行编程。

    -Kang