This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4149EVM:DAC3283EVM &ADS4149EVM环回测试

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4509, DAC3283EVM, ADS4149EVM, DAC3283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/602107/ads4149evm-dac3283evm-ads4149evm-loopback-test

部件号:ADS4149EVM
主题中讨论的其他部件:DAC3283EVM,THS4509 DAC3283

您好,

我想让DAC3283EVM和ADS4149EVM的环回环境进行测试。

因此,我将修订DAC3283EVM和ADS4149EVM。

R1和R3电阻网络将使用25欧姆的电阻,而不是100欧姆的电阻。 然后,DAC输出通过SMA电缆直接连接到ADC输入。

ADC EVM经过修订,以满足ADC模拟输入规范。 (VCM = 1V,差速回转= 2Vpp)

此电路版本是否合理?

在VCM周围端接是否需要R8-R9-C1? 还是 只能使用AMP (THS4509)?

我将等待您的回复。

此致。

Seungik Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Seungik,

    如果要通过将R1和R2更改为25欧姆并连接到ADC4149 EVM (J6和J8)的输入来修改DAC3283的输出,则输入信号有两个选项。 用户指南的2.2 3模拟输入部分讨论了这两个选项。 以下是用户指南 www.ti.com/.../slwu067c.pdf的链接

    此致,
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    因此,我将THS4509 AMP输出用作ADC模拟输入。

    因为DAC3283输出的输入阻抗必须几乎为25欧姆,所以我将电阻值rg(1k)和rf(2k)设置得非常高。

    我不知道THS4509的输出电压如何低于其输入电压,即使增益为(2k/1k)=2。

    THS4509具有共模电平换档功能降低输出摆动电压,不是吗?

    请详细解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seungik,

    有关THS4509的问题,请创建标题为THS4509 的新论坛帖子,以便放大器团队的人员可以回答您的放大器问题。

    此致,

    Neeraj