请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1292ECG-FE 主题中讨论的其他部件:ADS1292
工具/软件:Code Composer Studio
您好! 我有点困惑。
我在测试 ADS1292ECG固件包时发现将ADS1292数据写入和读取到NAND闪存时出现问题。 数据以某种方式转移,代码在几个读取周期后冻结。
当我检查固件时,它被编码为MT298G08 NAND,但主板具有MT29F8G08,它具有不同的页面和块布局以及略有不同的命令集。
另外,从MSP430到ADS1292的SPI通信一开始就不起作用。 我必须对另一个启动过程进行编程才能运行ADS1292。
ADS1x9x_ECG_Recorder_FW_V1_12.txt确实是适合我的主板的固件吗?还是有其他版本?
此致Lars