请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
尊敬的各位,我使用TP3057编解码器进行设计,实际上我的要求类似于PBX系统,我检查的另一个IC是编解码器的TP3155时隙分配, 它表明我们可以在一个双线系统中连接多个编解码器,这里我使用的这些编解码器用于EPBX 系统的不同通道, 那么我如何从连接了所有Dx和Rx (所有编解码器的发送器和接收器引脚)的双线系统访问特定通道。是否需要使用任何其他通信协议,如CAN,I2C,如果需要,我将如何实施... 请帮我,我是硬件设计的初学者,任何PLZZ都能帮我