This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9.864万CVAL:关于EVM的部件更换。

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/602324/lm98640cval-about-parts-replacement-of-evm

部件号:LM9.864万CVAL

您好,

客户有疑问。

LM9.864万CVALEVM已损坏。
AT24C02 - 10SI - 2.7 可能出现故障。
(LM 9.864万 CALV EVM用户指南4.5 第5页:数据输出部分)

如果此IC故障,
是否可以通过购买和更换相同的部件来恢复?

由于在装运时正在将某些内容写入此ROM,
IC更换是否无法恢复?

此致,

渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AT24C02是存储板标识的EEPROM。 连接到WaveVision 5板时,这允许AFEval软件识别板并应用正确的设置。 如果LM9.864万CVAL未与WaveVision 5板配合使用,则无需使用此EEPROM。

    可以更换EEPROM。 然后需要重新编程。 如有必要,我可以提供执行此操作的说明。