This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将TSW1400EVM与AFE5809EVM配合使用。 我需要固件,以便两个主板能够协同工作。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/602287/using-tsw1400evm-with-afe5809evm-i-need-firmware-so-the-two-boards-will-work-together

主题:AFE5809中讨论的其他部件

在步骤7中,要求用户"通过单击蓝色箭头为固件选择AFE5809_09_14b "。 TI似乎忘记了在安装中包含此文件。 在TI站点的任何位置都找不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    用户指南引用的INI文件需要存在于HSDC Pro中,以便IT识别该文件并填充下拉列表。  特定INI文件似乎不在TSW1400支持的设备目录中。  还有其他AFE5809 INI文件,但我不确定它们是否正确,我已联系AFE5809的应用程序支持团队,以查看我们是否遗漏了一些内容。

    肯尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Richard:

    这是用户指南中的拼写错误,我们正在修复。

    选择与12b,14b或16b对应的3个ini文件之一(AFE5809_12X,AFE5809_14X或AFE5809_16X)。