This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:温度漂移

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256, LP2981, ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/600321/ads1256-temperature-drift

部件号:ADS1256
在“线程: LP2981ADS1262”中讨论的其他部件

您好!

我正在尝试为一个名为"Raspberry Pi AD/DA Expansion - Waveshare (Raspberry Pi AD/DA扩展- Waveshare)"的ADC分线板制作温度压缩系统
它使用ADS1256作为ADC芯片,并 在其印刷电路板上使用外部参考2.5。

所以,我试图补偿房间里温度的变化,在房间里有一个磁性传感器被监控。  因为大约有10°C的变化,我想我得到的读数如果我做一个温度补偿系统可能会被饱和。

查看ADS1256和2.5 的规格 ,我们有:

LM282-Lm282-C 2.5 -温度系数: 80 ppm /°C
ADS1256 -偏移偏移: ±100 NV /°C  
ADS1256 -粒度漂移: ±μ s 0.8 ppm /°C

因此,我们可以说,我可以用一个高精度的白蚁计测量室温度(比如...测量30 °C),而且每一分钟我都会从其中减去一个固定的"无漂移"最佳值 (比如... 20°C) ?
这样,我每分钟都会得到一个值列表(30ºC - 20ºC = 10ºC .....) 31-20 = 11ºC ...等等)...我将这个结果数乘以我之前提到的3个漂移值之和( 80 ppm/°C + 100 NV/°C + 0.8 ppm/°C =  0.008万0000809万 V/°C)。  因此,我可以将校正值设置为,假设: 11 *  0.008万0000809万 = 00008899 V。 因此,应该从ADC监控的传感器的原始读数中"删除"此最终值。

它确实有一些逻辑吗? 还是错了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Fábio:

    您对温度相关影响的修正想法是好的;但是,我可能会建议以不同的方式实施温度修正...

     

    1)首先,我想说,区分偏移和增益误差非常重要。
    通过将这些错误组合在一起,您将无法获得如此好的结果。 最大的区别是偏移误差通常是恒定的(忽略漂移),而不依赖于应用的输入信号。 增益误差取决于所应用的信号,并将按比例扩展。 正如ADS1256校准允许单独校正偏移和增益误差一样,我建议单独补偿偏移偏移和增益误差偏移。 注:参考漂移误差看起来像ADC增益误差漂移。  
     

    2)使用数据表中的典型漂移规格存在风险。
    典型的漂移规格是大量设备的平均漂移性能(绝对值)。 您的特定设备可能与典型规格实际匹配,也可能不匹配。 它可能更好,也可能更糟,更重要的是,我们不会告诉您错误的方向是正面还是负面。 事实上,这些错误中的每一个都可能有不同的相关标志,因此它们不可能直接添加。 我甚至可以说,如果你不能测量实际的温度漂移误差,那么猜测校正系数可能没有什么好处。

    消除温度相关错误的一般策略:

    要校准与温度相关的错误,您可能需要准确的校准源,该校准源在整个温度范围内保持稳定。 然后,您可以正常执行校准,但在多个温度下执行校准。 通过这种方法,您可以确定实际的系统偏移量并获得可在不同环境温度下调用的错误修正。 显然,您用于校准的温度越高越好;但是,在每个环境温度下执行校准是不切实际的(也是不可能的)。 因此,您可以考虑在几个不同的温度下进行校准,并在校准点之间进行插值(使用整体线性近似值)。 因此,例如,如果在20°C时测量偏移误差为1 UV,然后测量2 UV @ 30°C,则假设1.5uV偏移@ 25°C是相当安全的 同样的逻辑也可应用于增益误差。

    这种方法并不完美,但它提供的准确度比仅在一个环境温度下进行校准更好(即,假设您的校准源比您尝试说明和删除的错误更准确)。 此外,这不是消除温度相关错误的唯一选项(您可以将所有内容放在更严格的温度控制室或烤箱中,以避免额外的漂移错误);但是,这是一种常见且经济高效的方法。

     

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:  

    首先,非常感谢您提供的所有信息!  不幸的是,我的磁性传感器现在就埋在离我几公里远的地方,但至少我可以实时地从它那里获取每日读数,我确实有一个来自另一个远程位置的参考传感器。 也许参考传感器和我的传感器之间有一些自然的差异,但我认为我可以将它用于校准。  但关于温度:我只能从我自己的传感器获得温度值,而不是参考值。

    请查看下面的图片。  使用我之前告诉您的"纠正"公式,我们知道这不是更正确的方法,但至少我得到的结果比不纠正而留下更好。  解释温度传感器:当温度传感器1 (安装在ADC周围,它的参考电压芯片)上升时,磁性传感器上的输出下降,因此我需要"提升"磁性传感器电压以进行补偿。  在温度传感器2上(安装在磁性传感器周围,与之一起埋着),情况正好相反: 当温度升高时,磁性传感器也会升高,所以我需要降低磁性传感器上的值来补偿它。  ADC及其参考电压在室外实例化,而磁性传感器则埋入地下,这是因为温度2的变化要小得多。

    在安装前几个月进行的一些测试中,我人工模拟了磁性传感器(温度传感器1)和 ADC (温度传感器2)的增加,以测试偏移的线性:  ADC (温度1) 似乎与漂移呈直线反应,但磁性传感器(温度2)的反应似乎与电容器充电/放电曲线类似,完全如 https://static.lwn.net/images/cpumemory/cpumemory.57.png。  

    那么,在您看来,我可以对我发布的公式进行哪些更改,以至少有助于纠正ADS1256 ADC和LP2981上的偏移以及磁性传感器?  可能是添加对数,我不知道... 一个问题是:我目前需要进行实时补偿,而 ADC正在获得新值...  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Fábio:

    我对你的"参考传感器"的意思有点困惑。 这只是另一个遥控传感器吗?是什么使它成为参考传感器? 参考传感器处的温度是恒定的,它测量的输入信号是否与您的其他传感器相同,还是测量的已校准输入信号? 如果这只是另一个传感器(它有自己的温度漂移误差),测量不同的输入信号,那么我想问您的"校准"结果是否有意义。 我想让您确信您正在根据良好的标准进行校准;否则,您似乎只是在更改数据。

    如果您是参考传感器,实际上是一种"参考"输入,那么下一个问题是,"参考的效果如何?" 如果此参考传感器漂移,如果它与您的其他传感器不匹配,如果接线不匹配等,则根据此传感器进行校准将提供不完美的校准。 假设您的"参考传感器"有20 % 错误,那么使用此错误进行校准无法获得比20 % 错误更好的结果。 此外,如果您的未校准结果仅以10 % 错误开头,则根据参考源进行校准时出现20 % 错误实际上会使您的"校准"精度更差。 因此,确保您的"参考"确实准确非常重要。

    您可以使用ADC进行的一种校准是自偏移校准。 您可以缩短器件上的ADC输入(提供已知的0V输入),然后测量相对于温度的偏移。 这只允许您删除ADC的偏移误差。 但是,由于ADC在环境温度方面的变化最大,因此仅此类校准就可以显著提高准确性。

    ...使用ADC的输入切块功能可提供类似的结果,只不过它将以“实时”方式发生,并且不需要您测量偏移量并调用任何校准校正。 您当前是否正在使用此模式?

    ...如果您想要测量传感器的偏移误差,您需要一种方法来提供来自传感器的0V输入(但听起来并不像您可以控制的那样)。 同样,对于增益误差,您需要提供准确的非零输入(理想情况下是满刻度电压,尽管任何较大的非零电压都可以满足)。 如果您直接在ADC上应用此精确的电压源并测量整个温度,那么您就能够校准ADC的增益误差漂移。 同样,要校准传感器的增益误差漂移,您需要一种方法为传感器本身提供准确(已知)的输入。

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:  

    嗯,这只是另一个传感器,它有自己的温度漂移误差,正如您所说的...  这是一个商业,饱和磁力计,它有自己的,有魔力的漂移补偿系统,但不幸的是,它是封闭的规格,所以我无法访问它的实施细节。  但众所周知,它的准确度优于0.25 % ,分辨率也优于0.1 纳特斯拉 (1 NT = 000002伏),因此 我假设,比较图表, 我们可以说,在很大程度上, 传感器侧的温度漂移。  我从同一地区的其他商业传感器中看到过其他类似的图表,其数据比原来的数据要小得多… …因此,基于所有这些,我假设 远程传感器是一个参考。 但是,正如您所说,这不是一个非常完美的参考,因此我将尽力...

    关于切碎功能:您指 的是ADS1256的模拟输入缓冲器。   

     关于ADC自偏移校准: 短路是指将输入端接至GND,测量一段时间(以及温度变化)中剩余的电压 ,然后通过软件减去它,直到它仍然短路时达到零电压?

    在增益漂移校准时: 我忘记提到我正在使用ADC的两个通道来监控来自磁性传感器和自己ADC的VCC的5伏VCC。 查看这些图表,VCC图表的变化非常接近温度图表的变化,我确实拥有它在几天内的所有数值。 因此,也许可以将其用于ADS1256的增益漂移校准? (嗯,我假设ADC中用于磁感应器的其他通道将具有类似的热漂移,类似于VCC监测中使用的两个通道)。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Fábio:

    so,基于所有这一切,我假设 该远程传感器是一个参考。 但是,正如您所说,这不是一个非常完美的参考,因此我将尽力...[/QUOT]

    除了是一个精确的传感器之外,它是否测量相同的信号,或者它与您的其他传感器有哪些相似之处,从而使其成为一个参考?

     

    Fabio Oliveira 说:
    关于chopping函数:您是指 来自ADS1256的模拟输入缓冲区

    很抱歉,我在写这篇文章时就想到了ADS1262 ... ADS1256没有内置此函数,但您没有理由不能在软件中手动实现此功能。 实际上,您测量输入两次,但更改测量之间的输入极性。 例如,您将测量AIN0/AIN1,然后测量AIN1/AIN0。 然后您将测量1,减去测量2,再除以2。 结果是两个测量值的平均值,但通过执行此操作,不会改变测量值之间极性的任何ADC偏移都将被删除。

     

    [报价用户="Fabio Oliveira"] 关于ADC自偏移校准: 短路意味着将输入接线至GND,测量一段时间(和温度变化)的剩余电压 ,然后通过软件减去它,直到它仍然短路时达到零电压?[/QUOT]

    正确! 它不一定必须是GND,但两个输入都需要连接到相同的电位(即短路)。 您甚至可以在内部执行此操作,方法是将ADS1256配置为对正负输入通道使用相同的输入引脚。

     

    [QUETE USER="Fabio Oliveira]关于增益漂移校准: 我忘了提到我正在使用ADC的两个通道来监控来自磁性传感器和自己ADC的VCC的5伏VCC。 查看这些图表,VCC图表的变化非常接近温度图表的变化,我确实拥有它在几天内的所有数值。 因此,也许可以将其用于 ADS1256的增益漂移校准 ? (嗯,我假设ADC中用于磁感应器的其他通道将具有类似的热漂移,类似于VCC监测中使用的两个通道)。

    是的,如果您的传感器输出与其电源(或激励)电压源直接成比例,那么您可以使用电源电压直接调整结果。 在某些情况下,只需使用传感器的激励电压作为ADC的参考电压即可完成此操作(在ADS1256中,您 不能使用5V参考,但您可以像您所做的那样单独测量此电压)。 这称为"比率计"测量,它有助于从测量结果中消除激励电压的变化。 我肯定会推荐执行这种测量补偿!

     

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Christopher Hall"]

    您好Fábio:

    Fabio Oliveira
    基于所有这些,我假设 远程传感器是一个参考。 但是,正如您所说,这不是一个非常完美的参考,因此我将尽力...

    除了是一个精确的传感器之外,它是否测量相同的信号,或者它与您的其他传感器有哪些相似之处,从而使其成为一个参考?

    是的...这是地球的地磁学发出的信号。 振幅和绝对值之间存在差异。 但是 ,在我国巴西的两个点之间的1500 km 距离上,一天中的几何关系的变化百分比几乎是相同的。  因此,在校准中,我认为对我们来说最重要的并不是来自磁性传感器的绝对值, 但从我们的设备测量的差异至少接近参考图表上的差异,因为在地质学方面,我们只是研究两个相对较近的位置的差异有很大差异时,这可能意味着地磁风暴,例如, 或来自地质场点的其他影响。

    Fabio Oliveira
    关于切碎功能:您指 的是ADS1256 的模拟输入缓冲器。

    很抱歉, 我在写这篇文章时就想到了ADS1262 ... ADS1256 没有内置此函数,但您没有理由不能在软件中手动实现此功能。 实际上,您测量输入两次,但更改测量之间的输入极性。 例如,您将测量AIN0/AIN1,然后测量AIN1/AIN0。 然后您将测量1,减去测量2,再除以2。 结果是两个测量值的平均值,但通过执行此操作,不会改变测量值之间极性的任何ADC偏移都将被删除

    您说的这个方法很有趣。 目前,我使用AIN0测量传感器的OUT +,它在AIN1中的参考电压(内部除以2,再除以自己的传感器)。 有3个传感器,因此使用了6个通道。  最后2个通道用于监控VCC。  
    因此,要进行此校准,我想我需要连接一个固定的,稳定的5V信号,首先在AIN0中测量,然后在AIN1中测量,然后减去它们的值,然后再除以2。  然后,我应该考虑将此结果值与这两个通道的下一个测量值相加,以使其偏移校准... 对吗?  

     

    Fabio Oliveira
     关于ADC自偏移校准: 短路是指将输入端接至GND,测量一段时间(以及温度变化)中剩余的电压 ,然后通过软件减去它,直到它仍然短路时达到零电压?

    正确! 它不一定必须是GND,但两个输入都需要连接到相同的电位(即短路)。 您甚至可以在内部执行此操作,方法是将 ADS1256配置 为对正负输入通道使用相同的输入引脚。

    将ADS1256配置为使用相同输入引脚的想法对我来说非常完美,因为我可能可以通过SSH远程连接到设备(它是一个具有ADC的Raspberry Pi),因为它目前安装在一种山中, 很难进入自然。  我可以在数据表中找到如何进行此配置?  我看了看,但还是没找到。

     

    Fabio Oliveira
    在增益漂移校准时: 我忘记提到我正在使用ADC的两个通道来监控来自磁性传感器和自己ADC的VCC的5伏VCC。 查看这些图表,VCC图表的变化非常接近温度图表的变化,我确实拥有它在几天内的所有数值。 因此,也许可以将其用于 ADS1256的增益漂移校准 ? (嗯,我假设ADC中用于磁感应器的其他通道将具有类似的热漂移,类似于VCC监测中使用的两个通道)。

    是的,如果您的传感器输出与其电源(或激励)电压源直接成比例,那么您可以使用电源电压直接调整结果。 在某些情况下,只需使用传感器的激励电压作为ADC的参考电压即可完成此操作( 在ADS1256中,您 不能使用5V参考,但您可以像您所做的那样单独测量此电压)。 这称为"比率计"测量,它有助于从测量结果中消除激励电压的变化。 我肯定会推荐执行这种测量补偿!

    是的...传感器输出完全线性成比例。在山上安装设备之前,请按照我在实验室中测试过的方法检查电源电压。  Chris,我真的要感谢您提供的所有信息和耐心。  我将在网上搜索如何进行此比率计测量/校准...   

     

    此致,
    Fabio

    [/引述]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户="Christopher Hall"]

    您好Fábio:

    Fabio Oliveira
    基于所有这些,我假设远程传感器是一个参考。 但是,正如您所说,这不是一个非常完美的参考,因此我将尽力...
    除了是一个精确的传感器之外,它是否测量相同的信号,或者它与您的其他传感器有哪些相似之处,从而使其成为一个参考?

    是的...这是地球的地磁学发出的信号。 振幅和绝对值之间存在差异。 但是,在我国巴西的两个点之间的1500 km 距离上,一天中的几何关系的变化百分比几乎是相同的。 因此,在校准中,我认为对我们来说最重要的并不是来自磁性传感器的绝对值, 但从我们的设备测量的差异至少接近参考图表上的差异,因为在地质学方面,我们只是研究两个相对较近的位置的差异有很大差异时,这可能意味着地磁风暴,例如, 或来自地质场点的其他影响。




    Fabio Oliveira
    关于切碎功能:您指的是ADS1256的模拟输入缓冲器。
    很抱歉,我在写这篇文章时就想到了ADS1262 ... ADS1256没有内置此函数,但您没有理由不能在软件中手动实现此功能。 实际上,您测量输入两次,但更改测量之间的输入极性。 例如,您将测量AIN0/AIN1,然后测量AIN1/AIN0。 然后您将测量1,减去测量2,再除以2。 结果是两个测量值的平均值,但通过执行此操作,不会改变测量值之间极性的任何ADC偏移都将被删除

    您说的这个方法很有趣。 目前,我使用AIN0测量传感器的OUT +,它在AIN1中的参考电压(内部除以2,再除以自己的传感器)。 有3个传感器,因此使用了6个通道。 最后2个通道用于监控VCC。
    因此,要进行此校准,我想我需要连接一个固定的,稳定的5V信号,首先在AIN0中测量,然后在AIN1中测量,然后减去它们的值,然后再除以2。 然后,我应该考虑将此结果值与这两个通道的下一个测量值相加,以使其偏移校准...对吗?





    Fabio Oliveira
    关于ADC自偏移校准:短路是指将输入端接至GND,测量一段时间(以及温度变化)中剩余的电压,然后通过软件减去它,直到它仍然短路时达到零电压?
    正确! 它不一定必须是GND,但两个输入都需要连接到相同的电位(即短路)。 您甚至可以在内部执行此操作,方法是将ADS1256配置为对正负输入通道使用相同的输入引脚。

    将ADS1256配置为使用相同输入引脚的想法对我来说非常完美,因为我可能可以通过SSH远程连接到设备(它是一个具有ADC的Raspberry Pi),因为它目前安装在一种山中, 很难进入自然。 我可以在数据表中找到如何进行此配置? 我看了看,但还是没找到。





    Fabio Oliveira
    在增益漂移校准时:我忘记提到我正在使用ADC的两个通道来监控来自磁性传感器和自己ADC的VCC的5伏VCC。 查看这些图表,VCC图表的变化非常接近温度图表的变化,我确实拥有它在几天内的所有数值。 因此,也许可以将其用于ADS1256的增益漂移校准? (嗯,我假设ADC中用于磁感应器的其他通道将具有类似的热漂移,类似于VCC监测中使用的两个通道)。

    是的,如果您的传感器输出与其电源(或激励)电压源直接成比例,那么您可以使用电源电压直接调整结果。 在某些情况下,只需使用传感器的激励电压作为ADC的参考电压即可完成此操作(在ADS1256中,您不能使用5V参考,但您可以像您所做的那样单独测量此电压)。 这称为"比率计"测量,它有助于从测量结果中消除激励电压的变化。 我肯定会推荐执行这种测量补偿!

    是的...传感器输出完全线性成比例。在山上安装设备之前,请按照我在实验室中测试过的方法检查电源电压。 Chris,我真的要感谢您提供的所有信息和耐心。 我将在网上搜索如何进行此比率计测量/校准...



    此致,
    Fabio


    [/引述]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Fábio:

    是的...它是来自地球几何体的相同信号。 振幅和绝对值之间存在差异。 但是 ,在我国巴西的两个点之间的1500 km 距离上,一天中的几何关系的变化百分比几乎是相同的。  因此,在校准中,我认为对我们来说最重要的并不是来自磁性传感器的绝对值, 但从我们的设备测量的差异至少接近参考图表上的差异,因为在地质学方面,我们只是研究两个相对较近的位置的差异有很大差异时,这可能意味着地磁风暴,例如, 或地质场点的其他影响。[/QUOT]

    有趣! 由于您正在对两个传感器进行相对比较,所以(直流)偏移可能不是那么重要,但我仍然担心偏移漂移和增益误差(静态或过热),因为这些误差会影响传感器之间的相对测量。 但是,如果不能访问每个传感器并应用已知的磁场,您可能无法单独校准每个传感器。 ADC可能是您真正能够校准的唯一设备,因为您可以访问它,并且可以在本地应用校准信号。

    我在进行相对校准时遇到的问题是,您的传感器位于两个不同的位置(可能测量两个不同的信号),因此除非您可以肯定地说两个位置的磁场完全相同(在某个时间点), 那么您不能使用一个传感器作为另一个传感器的参考...

    注意:您肯定不想对一个传感器(基于另一个传感器)进行实时校正,因为这会使您的传感器始终输出与参考传感器相同的结果,从而使尝试检测传感器读数差异的目的失败。

    ...如果您能够确定两个传感器读数在某个时间点应该相同, 然后,您仍然会遇到一个问题,即确定偏移量(与输入信号无关)和增益误差(与输入信号成比例)。 要解决这一问题,您可能需要至少两个不同的参考点,其中的读数在幅度上有显著差异,但您可以确信两个传感器测量的是完全相同的信号。

    这些只是我的想法,但我希望它们对您的项目有一些价值。

     

    ADS1256配置 为使用相同的输入引脚的想法对我来说是完美的,因为也许我可以通过SSH远程连接到设备(它是具有ADC的Raspberry Pi),因为它目前安装在一种山中, 很难进入自然。  我可以在数据表中找到如何进行此配置?  我看了一下,但仍然没有找到它。[/QUOT]

    您只需将PSEL[3:0]和NSEL[3:0]位(在MUX寄存器中)设置为相同的值。 例如,设置MUX = 0x88将为正负输入选择AINCOM (有效地将输入短接至AINCOM)。 它不必是AINCOM,但无论您进行此连接,请确保此引脚上的电压在ADC的允许输入范围内。

     

    [报价用户="Fabio Oliveira]是的...传感器输出是完美的线性成比例的。在山上安装设备之前,请按照我在实验室中测试过的情况,使用它的电源电压。  Chris,我真的要感谢您提供的所有信息和耐心。  我将在网上搜索如何进行此比率计测量/校准... [/引述]

    请举一个简单的例子。 您说过您使用5伏电源来连接传感器... 您可以先测量传感器,然后测量传感器的电源(理想情况下,您希望同时测量两个传感器,但由于您需要多路复用,您可能只想连续地进行测量)。 如果您测量的电源电压为5.1V,则您需要按系数"5 / 5.1 "对传感器的测量值进行缩放,以考虑传感器结果中的电源变化。

     

    此致,
    Chris