This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304M25:AINP/AINN引用自AGND?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/601523/amc1304m25-ainp-ainn-referenced-from-agnd

部件号:AMC1304M25
主题中讨论的其他部件:SN6501,controlSUITE

您好,

我希望得到确认,因为这可能会使我们在所有找到的应用程序注释的数据表中产生歧义。

AINP/AINN输入是浮子电位还是必须包含在AVDD/AGND电位之间?

换言之,(AINP - AINN) 可能<250mV,但AINP和/或AINN > AVDD (或< AGDN)

这是为了了解是否必须使用来自AGND电位的DC/DC转换器?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,A Gir,

    对于AMC1304,AINN和AINP上的正常输入范围是+/- 250 mV,这是指AGND。 输入共模电压可高达高于AGND 1.2V或低于AGND 32mV。 因此,不能-输入不能'浮动',不应允许它们超过数据表7.1 部分中指定的绝对最大电压(相对于AGND)。

    在AVDD中,我怀疑您实际上指的是LDOIN (引脚6)。 在AMC1304内部,有一个低压降直流/直流转换器。 LDO输入电压可高达18V (即AGND)。 此节点为AMC1304的输入放大器部分提供3.45V电压(VCAP引脚上的电压)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的,我想说LDOIN (引脚6)。

    因此,我的主板上的AMC1304应该损坏! 我的DCBus电压约为30V,而LDOIN电压为15V。

    因此,如果我理解,我有以下解决方案:

    -使用栅极上产生的浮动电压,以驱动上侧Mos (应向LDOIN提供最大6.5mA):不方便: 在 进行"零偏移"校准之前(如在IDDK示波器上完成),至少必须短时间驱动下安全门以加载容量,然后为LDOIN提供电源

    -与IDDK评估板一样,使用DC/DC转换器为LDOIN供电-> My Zero校准可在门从未驱动的情况下完成,但这是一个超支成本, 在PCB上进行

    -将建议的解决方案与SN6501一起使用,但这是一个超成本,并且发生在PCB上。

    因此,我们选择了AMC1304,因为测量电流的总成本低于LEM解决方案,但如果我们需要添加基于DC/DC或SN6501的解决方案,我不知道保留AMC1304解决方案与LEM相比有什么优势?...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,A Gir,

    您能否告诉我您指的是哪个IDDK (部件号或文档号)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我指的是带有controlCARD F2837xD的“工业驱动器开发套件2.2 Rr - C2000”。
    安装controlSUITE时,以下给出了所有信息:
    C:\ti\controlSUITE\DEDUP_KITS\TMDSIDDK_ODSv.2.0 \...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,A Gir,

    如果您愿意,我可以通过直接电子邮件向您发送一份备注,以讨论您的选项,或者查看您的示意图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果需要,可以。

    但是我在这个论坛上找不到"私人消息"访问权限吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通过电子邮件向您发送了一份通知