This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:使用C5515 EVM在ADS1298ECG-FE板上测试任意信号

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/600673/ads1298ecgfe-pdk-testing-arbitrary-signal-on-ads1298ecg-fe-board-with-c5515-evm

部件号:ADS1298ECGFE-PDK
在“线程:ADS1298”中讨论的其他部件

您好,TI社区:

我拥有C5515 EVM和ADS1298ECG-FE。 我已经使用C5515 DSP浏览了包含ADS1298上的ECG实现的PDF。

我确实想测试我从pdf文档中的链接获得的代码的工作情况。 现在我没有一个用于12导联ECG输入配置的ECG模拟器或J15线,我计划使用Say 100 Hz的正弦波测试代码的工作情况。 我正在从Arduino UNO生成正弦波。 您能告诉我应该连接信号的硬件配置吗?

我尝试从ADS1298ECG-FE板上的J27到J33移除16个跳线,并将所有正负端子短路,并将其连接到100 Hz正弦波的输入信号。 我在这种配置中遇到的问题是,当我在CCS中运行代码时,编译器转到INT1的ISR (在 InterruptHandlers.c中),但我无法从FE到C5515 EVM获取数据。

因此,请帮助我,无论我的硬件配置是否错误。 或者是否有其他方法可以使用ADS1298 FE和C5515 EVM测试单正弦波。

Ketan Shirokha

孟买工业技术研究所电气工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ketan,

    我相信您的硬件配置是有效的。 信号应该是设备模拟输入上的输入。 以下 是ADS1298的数据表,供您参考。

    相反,我认为这是代码的问题。我会将此线程分配给处理器团队,他们将能够帮助您。

    此致,

    Brian Pisani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    谢谢Buddy。 期待与处理器团队联系。

    Ketan Shirokha,

    孟买工业技术研究所电气工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,
    来自处理器组的任何更新??

    Ketan Shirokha,

    孟买工业技术研究所电气工程