This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通信协议DAC

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/602181/communications-protocols-dacs

我正在寻找一款与PSCAD通信协议相匹配的数模转换器,PSCAD是一款电力系统仿真软件。 除了位精度和采样频率之外,我还应寻找哪些特定协议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tobias:

    请您提供一些有关此DAC在系统中的适用位置的附加信息吗?  结构图将非常有用。  这种设计中似乎有更多的组件,如果能看到它们如何组合在一起,将会很有帮助。  例如 ,下面是电源系统和控制器的参考设计:www.ti.com/seclit/df/tidrnm1/tidrnm1.pdf。  您的系统是否与此类似?

    此致,

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Leonard,

    我目前正在进行研究,我的第一步是模拟模拟信号。 我通过PSCAD软件创建了一个任意电路,并生成了一个电压时间图。 从图形中,我将数据集转移到MATLAB,并创建了Arduino草图,将时间和电压值存储为两个单独的向量。

    我目前正在寻找DAC。 我正在使用的程序让我搜索遵循与PSCAD软件兼容的通信协议的DAC。 需要兼容的一种协议是可以在DAC中输入值的频率(采样率)和适合软件的位精度。 我将使用Arduino uno平台与DAC进行通信。

    我只想知道我在购买DAC之前还应该考虑哪些其他通信协议/规格。 我还没有完全想出实际布局,因为我还不能完全确定如何设计它,但我希望这些附加信息能有所帮助。

    谢谢!
    托比亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tobias,

     我不知道DAC设备具有PSCAD接口。  如果您转至TI DAC页面: www.ti.com/lsds/ti/data-converters/dacs/dacs-products.page#, 请单击功能部分中的接口链接,您将看到可用的选项:  

      比特流, I2C,JESD204B,并行,并行CMOS, 并行LVDS,SPI,单线  

    我还请DAC专家和网格基础设施团队了解他们可以添加哪些内容。

    ~Leonard