This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6423:ads58c48

Guru**** 2771115 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS58C48, ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/602190/ads6423-ads58c48

部件号:ADS6423
在“线程”中讨论的其他部件:ADS58C48ADS4249

您好,

我们正在设计一个4通道数据采集系统,如下所示: 信号的最小转换速率= 300 ns;采样时间最小30 ns; 11位分辨率;

12个采样=25 ns;    每个通道转换速率40 MSPS;

 ADC的最初选择是4通道ADS58C48,标准是并行接口。

选择串行或并行接口ADC需要FPGA来执行接口

系统控制器( MCU )或超高速串行桥接器外围控制器。

 您是否可以建议 为ADC使用带电路的4通道mux

ADS58C48

ADS64XX 12位,带串行LVDS输出接口。

 

提前感谢

 

此致,

克里希南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不知道您在'MUX (用户体验)'中寻找什么。  您是否正在寻找数字样片总线的多路复用?  从高速ADC获取样本数据的常用接口是FPGA,无论是双数据速率(DDR) LVDS并行总线还是串行LVDS数据流(如您提到的两种设备中的数据流)。  ADC外的LVDS数据为数据提供了一些指定的设置/保持时间, 通常在这些采样率下,设置/保持时间没有太多的余量,因此无法添加外部设备,例如会在定时余量中吃东西的粘液。   对于您提到的ADS58C48,TI Web上有一个带有示例FPGA接口 的TI设计(http://www.ti.com/lit/ug/slaa545/slaa545.pdf  ),TI设计中的ADC是ADS4249,但它与ADS59C48基本相同,只是它只有2个通道且为14位。    对于ADS64xx串行器件,我们没有类似的TI设计可用,但在本论坛上,我们就处理串行数据格式的方法进行了多次讨论,例如,我们之前发布了以下文章: https://e2e.ti.com/support/data_converters/high_speed_data_converters/f/68/p/28.1482万/984207</s>98.4207万 

    此致,

    Richard P.