This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232REF,测压元件

Guru**** 2930920 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232REF, ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/602192/ads1232ref-load-cell

主题中讨论的其他部件:ADS1232REFADS1232

早上好,我想寻求有关ADS1232REF计算机主板配置的帮助,它正用于规模项目中,我正在使用4个带3线桥接的负载单元(CZL913EC), 屏幕上唯一显示的数据是没有日期,Angel可以帮我。 提前感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fernando,

    欢迎参加论坛!  我相信您看到的实际消息要么是'no data'(无数据),要么是'no CAL'(无校准)。  当模式开关处于称重器位置时,可能会看到这些消息。  要为比例模式正确校准ADS1232REF,您需要按照用户指南第2节中的说明进行操作。

    要在比例模式下使用,必须卸下跳线J7和J8 (用于分析模式下的噪声测试)。  ADS1232接受差动输入。 有关您正在使用的称重传感器的信息不清楚3线连接。  通常,您至少有4条电线,其中两条用于激发,两条用作称重传感器输出。  使用测压元件的倍数可能会产生差分输出,但正如我所说,有关测压元件的信息非常有限。  

    差动输出也必须在ADS1232的共模输入范围内。  增益为128时,输出必须非常接近AVDD/2。

    请向我发送有关如何将您的测压元件连接到ADS1232REF的详细信息,我可以提供更多信息。

    此致,

    Bob B