This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:ADS1292:接地。 将GND连接到不同或相同的接地?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/601824/ads1292-ads1292-s-grounding-connect-gnds-to-different-or-same-grounds

部件号:ADS1292

您好,

ADS1292具有不同的接地引脚。  

我想将这些设备连接到不同的地面平原(模拟地面和数字地面)。
当这些接地针脚在IC内部连接时,这是致命的。

这些接地针脚是否内部连接?

非常感谢
Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fabian,

    内部接地未连接,因为模拟电源可配置为双极和单极操作,而数字电源始终为单极操作。

    Brian