This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7040:小型和内部输入缓冲器ADC的发展蓝图

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/601764/ads7040-roadmap-for-small-size-and-internal-input-buffer-adc

部件号:ADS7040

如果有适用于小尺寸和内部输入缓冲器ADC的路线图或系列,请告诉我。

例如,客户希望ADS7040的内部输入缓冲器版本。

但我在设备附近找不到。

【请求规格】

・逻辑电平:1.8V

・分辨率:足够8位

・采样率:足够直流电平

・小号:小号

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi San

    我正在脱机处理此查询。  我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet