This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:使用ADS1298测量EMG信号

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/600678/ads1298-use-the-ads1298-for-measuring-emg-signals

部件号:ADS1298

大家好,

我以前使用ADS1298测量ECG信号。

现在我想 测量EMG。

我看到了数据表,他们说这些设备集成了多种特定于ECG的功能,非常适合可扩展心电图(ECG),脑电图(EEG)和心肌电图(EMG)应用。  

但这并不说明 测量EMG信号的特殊设置。 那么我是否可以使用相同的设置来测量EMG信号?

感谢您的帮助!

账单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bill,

    设置应该非常相似。 但是,可能需要更高的采样率来捕获较高的EMG信号带宽。

    此致,
    Brian Pisani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    感谢您的回复!

    所以我只需要更改更高的采样率,而不设置其他采样率,是吗?
    我会试试。

    顺便说一句,另一个问题。
    如果我更改了更高的采样率并获得信号。
    如何识别EMG信号或ECG信号?

    再次感谢。

    账单
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bill,

    我不知道如何区分EMG和ECG信号。 TI的客户通常是开发信号处理算法的专家。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    再次感谢您的回复。