This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF86:复杂调制载波

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF86, DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/600157/dac38rf86-complex-modulated-carriers

部件号:DAC38RF86
主题中讨论的其他部件: DAC38RF89

您好,

我想生成四个复杂的调制载波:

  • 875 MHz时两个(每个250 MHz带宽)
  • 两个为1125 MHz (每个250 MHz带宽)


这是否可行? 如果是,我需要知道:

  1. 重要的设置参数和潜在问题
  2. 使用此模式时的典型功耗

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    有人能提供建议吗?

    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bravos,

    我们正在研究这一问题。 您计划使用什么采样率? 是使用DAC PLL还是使用外部时钟? 应用程序是什么?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:
    它可能在8 GSPS范围内;它尚未定义,我正在寻求建议。

    如果DAC PLL将执行此工作,则是!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:
    对此有何想法或见解?

    谢谢!
    布拉德·戴维斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad,

    如果您有四个需要同时传输的独立频段。 每个DAC通道的双频带数字上变频器(DUC)允许您执行四个总频带。 每种频率为250 MHz时,您需要至少312.5 MSPS的复杂输入速率(由于复杂内插滤波器的80 % 传递)。 如果使用24x插值,则最小输出采样率为7.5 GSPS。 如果需要8 GSPS输出速率,则可以执行333.33 MSPS输入速率(8000/24= 333.33)。 还允许更高的输入速率,例如,在8 GSPS和16倍插值时,输入速率为500MSPS,支持每个载波400 MHz。 有关允许的模式,请参阅数据表中的表9。 如果您一次需要所有四个频段(使用所有四个双模),则应查看具有2个"IQ Pairs per DAC"(每个DAC的IQ对)的模式。 例如,具有16x插值的8.821万 (2 TX)模式将允许四个独立调制信号,每个信号最高450 MHz (562.5 Tm0.8 = 450)。 您还可以使用多频带求和块将所有四个DUC输出和单个DAC通道的输出相加。

    对于PLL,您需要验证VCO是否支持最终输出速率。 VCO支持的速率在PLL/VCO电气特性表中提供。 您可以选择最终输出速率(适合支持的VCO范围),然后返回计算所需的输入速率(基于使用的插值),或者选择输入速率,然后向前计算最终输出速率(并验证它是否适合VCO范围)。

    有关更多VCO选项,请参阅DAC38RF89。 它具有差分输出,因此需要外部平衡变压器,但它确实具有以5 GHz和7.5 GHz为中心的VCO。 但这些不是"GSM PLL",因此相位噪声将比DAC38RF86稍微降级。

    此致,
    Matt Guibord